This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH8T245:SN74AXCH8T245RHLR 最大值 IO 切换速度

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1409853/sn74axch8t245-sn74axch8t245rhlr-max-io-toggling-speed

器件型号:SN74AXCH8T245
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2T45

工具与软件:

尊敬的团队:

我们在设计中使用 SN74AXCH8T245RHLR、需要知道上述芯片的最大 IO 切换速度。 请提供支持。

谢谢、此致、
Blessing Selvakumar,
硬件设计工程师、
Data Patterns (印度)有限公司、
金奈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传播延迟是指定测试条件下最小脉冲宽度的安全估算值。 实际最大速度可能会更高(数据表提到1.8V 至3.3V 时为380Mbps)。

    上升/下降时间取决于容性负载(请参阅 [常见问题解答]逻辑器件的输出转换速率是多少?)。 您可能需要用实际的电路板进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复、3.3V 至1.8V 转换的 SN74LVC8T245RHLR 具有相同的速度吗? 或者、如果变化会共同分享上述芯片的切换速度

    谢谢。此致、
    Blessing Selvakumar,
    硬件设计工程师、
    Data Patterns (印度)有限公司、
    金奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、祝福、  

    您也可以使用 SN74LVC2T45的数据表作为参考、指示数据速率为75Mbps。 请注意、其原因是、LVC 针对更高的电压进行了更多优化。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

    感谢您的答复。

    此致、
    祝福塞尔瓦库马尔