This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC244:双向缓冲器

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74AUC17, SN74AUC244
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1409980/sn74auc244-bi-directional-buffer

器件型号:SN74AUC244
主题中讨论的其他器件:TXB0108SN74AUC17

工具与软件:

您好、支持团队:

我的客户希望在 SPI 信号和 ESPI 信号处使用缓冲器/驱动器。 (首选1.8V、开漏。)

似乎需要双向要求。

根据缓冲器的方框图、似乎我们只有单向 FIFO。

请推荐或推荐我们可以使用的部分。 谢谢。

此致、
Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SPI、您可以使用任何缓冲器。

    无法缓冲双向 ESPI 信号、因为当两侧的电压不同时、缓冲器不知道哪一个应该覆盖另一个。 (SN74xxx254收发器需要方向控制信号、ESPI 不提供该信号。 TXB0108等自动双向电平转换器不是缓冲器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    根据您的建议、ESPI 信号似乎没有缓冲器? 或者有一些可能的解决方案吗? 是否可以选择 SN74AUC17?

    我们之所以提出此问题、是因为 Intel 选择我们的 SN74AUC244作为缓冲 ESPI 信号的解决方案、请参阅此处的参考原理图。

    这是可能的解决方案吗?

    此致、
    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不出该原理图是如何工作的。 在单 I/O 模式下、ESPI 具有单向信号、但 DAT0和 DAT1会在不同方向上运行(不使用 DAT2/3)。 在双路/四路 I/O 模式下、DATx 信号是双向的、不能由诸如244的单向缓冲器来处理。