This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC16245:在1v8至3v6系统中实现快速总线切换或选择

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0106, LSF0002, TMUX1574, TS5A23157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1410253/sn74auc16245-fast-bus-switching-or-selection-in-a-1v8-to-3v6-system

器件型号:SN74AUC16245
主题中讨论的其他器件:TXV0106LSF0002TMUX1574TS5A23157

工具与软件:

我正在设计一个新的系统来验证新器件。 我的设计有2个使用 i2c 和 SPI 的接口。

我需要能够从两个来源中的一个来驱动这些接口。 我会通过软件选择源。

我希望 SPI 接口在50 MHz 下运行、因此我希望器件的传播时间尽可能短。

在 i2c 侧、传播时间可能较短、因为接口以400KHz 运行。

我一直在查看 AUC 系列、但它似乎只能在1v8到2v7下使用。  

有没有更好的解决方案?

法案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "1v8至3v6"是否意味着需要电平转换器? 最快的电平转换器是 TXV0106/8。

    对于 μ I²C、请使用 LSF0002。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱门斯、请与你见面。

    我需要电压容差为1v8至3v6的逻辑、总线开关等。 我的系统必须在这些电压范围内运行。 如前所述、我要切换 SPI、因此需要尽可能缩短延迟、避免出现重大的时序命中。 是否有适用于1v8至3v6范围且具有较低传播时间(如 AUC 系列)的逻辑系列?

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您不希望使用电平转换、而不是缓冲、而希望使用2:1开关。 然后、您可以使用支持所需电压和频率的任何模拟开关、例如 TMUX1574或 TS5A23157。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1574看起来非常好。 传播时间似乎小于1nS、这非常短。

    谢谢您的帮助

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、指定的传播延迟是使用无限强的信号源测得的。 实际延迟取决于源的驱动强度和负载;请参阅 [常见问题解答]如何在模拟开关/多路复用器中估算传播延迟和通道间延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看一下上面的应用手册、然后回复您。

    法案