This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:再触发时间要求/计算

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1406000/sn74lvc1g123-retrigger-time-requirement-calculation

器件型号:SN74LVC1G123

工具与软件:

你好  

我想了解重新触发时间计算

我使用10U 和105K 外部元件、旨在实现1s 输出脉冲宽度

如果我使用,说100Mhz (50 % DC ),所需的 最小重新触发持续时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    从数据表中查看此图、您将低于最小重新触发持续时间。 脉冲将相隔10ns、此配置的最小重新触发持续时间将超过1us。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ian、

    因此、我计划使用分频器、但您能否告诉我如何计算最小重新触发时间、以便我可以根据此要求选择分频器?  

    最后、它应在检测到输入脉冲的最后一个上升沿后触发1s 扩展脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    我们只能建议数据表中的值、而电容器远远超出了我们计算数据时的值。 不过、我估计设置的最短重新触发时间约为1ms。 请注意、这只是一个估计值、实际数字在很大程度上取决于单稳态周围的系统。 就这种情况而言、我们通常建议使用单稳态进行原型设计、以找到实际值。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ian、

    如果未使用重新触发功能、且输出脉冲宽度持续时间 tw 设置为1秒、那么即使输入是连续的、1秒后输出脉冲会发生什么情况?

    -一旦发生初始触发,输出会变为高电平直至1秒,然后变为低电平,即使输入为"开"。 仅在输入长时间变为低电平后复位  

    -输出将在1秒后变为低电平,但由于输入是连续的,它将在几个周期后再次变为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    输入对边沿敏感、因此如果输入是连续的、器件不会在第一个事件后重新触发。

    此致!

    Ian