This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:异步控制电源

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1411318/txu0104-control-the-power-supplies-asynchronous

器件型号:TXU0104

工具与软件:

我正在 项目中使用 TXU0104。 它需要   在 保持提供 VCCA 的同时打开和关闭 VCCB。 我的问题是、在 VCCA 通电和 VCCB 长时间断开的情况下、该芯片可以正常工作吗? 在应用中、电路板上 电后、VCCA 会通电、而 VCCB 会开启或关闭、具体取决于某些情况。 在电路板工作期间、VCCB 的电源可能会被 多次连接和断开。 VCCB 断电持续时间可能会持续几分钟至几个小时、同时始终为 VCCA 供电。  根据数据表、TXU0104具有 VCC 隔离或 VCC 断开"特性。 我了解电源引脚可以采用异步供电、但我不确定长时间保持 VCCA 和 VCCB 关闭状态是否安全。 当 VCCB 关闭时、我将保持所有输入为低电平。

非常感谢、

Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有时间限制。 这会起作用。