This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74AC138:需要针对多路信号分离 SPI CS 的器件建议

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74AC138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1411055/cd74ac138-part-recomendation-wanted-for-demuxing-spi-cs

器件型号:CD74AC138

工具与软件:

您好!

我想将8个传感器连接到1条 SPI 总线。 ssi0rx、ssi0tx、ssi0clk 作为总线宽方式连接。

不过、对于 SPI 从器件的 CS 线路、我不使用 GPIO、而是想使用 CD74AC138或更好的器件。 地址线路将连接到 GPIO、Y0至 Y7将连接到 SPI 从器件、spi0fss 连接到_G2A 或_G2B。

因此、基本而言、我需要一个具有负输出的3线至8线解码器。

有什么想法或更好的芯片来完成这项任务?

最好的区域

C.