This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:电源要求

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, TLV741P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1410847/sn74lvc8t245-power-supply-requirements

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: TLV741P

工具与软件:

您能解释如何确定 SN74LVC8T245的电源要求吗?

我正在使用其中的几个从3.3V 逻辑域转换为5V 逻辑域。 我想选择最小的直流/直流转换器来生成3.3V 电压轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    不应重新定义电源要求、因为数据表中已指定1.65V 至5.5V 的电压范围

     谢谢、VCCA 或 VCCB 上的3.3V 和 VCCA 或 VCCB 上的5V 工作正常。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我可能解释得不是很好。 我需要从5V 电源生成3.3V 电压。 我想详细了解器件的电流消耗、以便定义3.3V 代的功率预算。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我明白了。 有关指定为电流消耗的 ICC 规格、请参阅以下内容。  

    您还可以参阅 [常见问题解答]如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗? 谢谢、了解详情。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 器件的功耗可以忽略不计。 如果3.3V 侧上的任何引脚用作输出并提供电流、则电源也必须提供该电压。

    只需使用 TLV741P 等廉价的 LDO。