This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HCT244-SP:结温详细信息

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54HCT244-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1411734/sn54hct244-sp-junction-temperature-details

器件型号:SN54HCT244-SP

工具与软件:

您好!!

我们将在我们的应用中使用您的产品"SN54HCT244-SP"。 在 CFP 封装数据表中、结温至环境温度、结温至电路板温度、结温至外壳温度不可用您能分享这些参数的值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vidhusharani:

    以下是热性能数据:

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 118.4.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 61.4.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 6106.7.

    此致!

    Malcolm