This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:dsbga 封装的名称映射中的引脚编号

Guru**** 2599175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1412195/sn74avc1t45-pin-number-to-in-name-mapping-for-dsbga-package

器件型号:SN74AVC1T45

工具与软件:

你(们)好

我们 在设计中使用 SN74AVC1T45YZPR。 请告知我们此封装的引脚分配。 该封装将 a、b、c 和1、2映射到各个引脚、我们不知道如何映射引脚功能。

为引脚编号为1、2、3、4的其他封装提供了引脚功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:

    谢谢、请查看以下内容。

    此致、

    Michael。