This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4018B:功能确认

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1411466/cd4018b-functionality-confirmation

器件型号:CD4018B

工具与软件:

我目前正在测试 CD4018BF3A 芯片、我对2分频配置的功能感到困惑。 如果我的回答正确、只需将/Q1的输出连接回数据即可。 测试芯片时获得的输出有:

CP /Q1 /Q2 /Q3. /Q4 /Q5
0 1. 1. 1. 1. 1.
1. 0 1. 1. 1. 1.
2. 1. 0 1. 1. 1.
3. 0 1. 1. 1. 1.
4. 1. 0 1. 1. 1.

本质上在/Q1和/Q2之间交替/切换。 预期的输出是否应为:

CP /Q1 /Q2 /Q3. /Q4 /Q5
0 1. 1. 1. 1. 1.
1. 0 1. 1. 1. 1.
2. 1. 0 1. 1. 1.
3. 0 1. 0 1. 1.
4. 1. 0 1. 0 1.
5. 0 1. 0 1. 0

或者我是误解一个主要概念吗?

侧注:对于4分频配置、/Q2会反馈到数据输入、真值表看起来类似于:

CP /Q1 /Q2 /Q3. /Q4 /Q5
0 1. 1. 1. 1. 1.
1. 0 1. 1. 1. 1.
2. 0 0 1. 1. 1.
3. 1. 0 0 1. 1.
4. 1. 1. 0 0 1.
5. 0 1. 1. 0 0
6. 0 0 1. 1. 0
7. 1. 0 0 1. 1.

这是我所期望的结果、但该"图形"不会反映2分频配置下的观测输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wesley:

    老实说、由于这款器件太旧了、我不是很熟悉它应该如何工作。 我同意您发布的第二个表。 您是否能够提供输出引脚和时钟的示波器截图?

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是"Verigy 93k"、这个屏幕截图是针对配置为2分频计数器的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在除以2时、其他触发器无关紧要。

    图1显示了五个计数器级之间的确切连接;请注意与和或非门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清 Clemens。