This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:3.3V 至1.8V 的电平转换

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245, TXV0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1409503/sn74avc32t245-level-translation-from-3-3v-to-1-8v

器件型号:SN74AVC32T245
主题中讨论的其他器件: TXV0108

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们想了解  在将3.3V 逻辑转换为1.8V 逻辑时、SN74AVC32T245是否可以满足 THC63LVD1024的开关特性。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uday、您好!

    AVC 针对100 MHz 规定的电压为1.8V。请注意、也未指定偏斜。

      谢谢、我会进一步推荐 TXV0108作为我们针对速度敏感型应用的最新建议。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Michael)好

    SN74AVC32T245的第一页显示2.5V/1.8V 转换的数据速率为200Mbps、其中 TXV0108未指定任何数据速率。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传播延迟指定为3.8ns、对应于至少263Mbps = 131 MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uday、您好!  

    200Mbps = 100 MHz。  

    此外、得益于此、TXV 在25 C 下可支持500Mbps 和420Mbps 1.8V 至2.5V 和400Mbps 2.5V 至1.8V。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您提供信息。 我们正在寻找3.3V 至1.8V 的转换。 在选择器件时、要查看哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uday、您好!

    根据您的系统要求、您可以确认工作电压、I/O 电压、输入数据速率规格、传播延迟、输出负载、接口类型和任何其他特殊要求(例如部分断电等)、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    我们需要将  THC63LVD1024的3.3V 逻辑 IO 电平转换为1.8V、以连接 FPGA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uday、您好!

    我看不出有任何问题、因为以上的建议是有效的。

    为了再次确认、从 THC 发送到 FPGA 的信号的数据速率是多少? 以及电平转换器数据表中是否缺少其他需要关注的 FPGA 要求?

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要的最大数据速率为135MHz。  转换范围为3.3V 至1.8V。  

    FPGA 端没有其他特定要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uday、您好!

    我推荐 TXV、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。