This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT74-PCN:有关 EP 影响库存件的问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1412212/sn74act74-ep-question-about-pcn-affecting-in-stock-part

器件型号:SN74ACT74-SN74ACT EP
主题中讨论的其他器件:SN74ACT74

工具与软件:

您好!

我有库存 SN74ACT74MDREP、需要确认 PCN #20240902000.0是否会影响此部件。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Winsbert:

    否、PCN #20240902000.0不影响此器件。 如果有 EP、则会将 PCN 器件与目录器件分开列出。 另外、看看它、此 PCN 看起来像是数据表更新、EP 器件有自己的数据表。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Ian)好

    该 EP 器件包含 SN74ACT74MDREP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Winsbert:

    是的、SN74ACT74MDREP 是一个 EP 器件。 它使用与 SN74ACT74不同的数据表。

    此致!

    Ian