This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS244-Q1:DFMEA、FIT 率、FMA 和引脚 FMA 文档支持

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1411712/sn74hcs244-q1-dfmea-fit-rate-fma-and-pin-fma-document-support

器件型号:SN74HCS244-Q1

工具与软件:

客户要求提供 DFMEA、FIT 率、FMA 和 PIN FMA 文档来进行系统功能安全分析。 您能帮忙看看我们能提供什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    如果您代表客户填写 PPAP 申请、我们可以提供此文件。 内部论坛上提供了有关如何执行此操作的说明。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcolm、

    他们应该选择哪个 PPAP 级别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    我已与某人沟通、我们将为您创建文档。 请给我们几天的时间来起草文件。

    此致!

    Malcolm