This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:LM3489QMMX S7002106

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1412729/lm3489-lm3489qmmx-s7002106

器件型号:LM3489

工具与软件:

团队成员、您好!

您能否找到器件型号为 LM3489QMMX S7002106的命名规则?

此致、

Muthukrishnan M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不明白您的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank De Stasi

    我想知道、S7002106在器件编号中的意义是什么。

    LM3489QMMX S7002106:

    LM3489 -器件系列(器件型号)

    Q -符合 AEC 1级标准

    MMX -封装(TSSOP 封装(14引脚)、带3500件卷带)

    S7002106–这是什么意思?

    请您检查并回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "S7002106"不是以下器件型号的一部分:

    "你怎么知道的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens Ladisch

    感谢您提供的信息、

    我感觉一样,但它是更新的内部记录。 让我向内部团队核实一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    好;我马上关闭。  如果您有更多问题、可以重新打开。

    谢谢