This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102DCUR 问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1412784/txs0102-txs0102dcur-issue

器件型号:TXS0102

工具与软件:

你(们)好

随附的是测量的波形。

绿色:VCCA (+1.8V)

蓝色:OE 引脚

红色:A1引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    当按预期禁用器件时、似乎输入变为低电平、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    还请确认所提供的第二个波形中的 OE 输入满足以下要求:  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以帮助检查下面的 TXS0102原理图以及任何需要进行的调整吗  

    R979更改为与 VCCA 相同的电压。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关。 任何 I/O 引脚只能在外部器件将其拉低时变为低电平。

    OE 引脚为高阻抗输入。 波形上的噪声由电源引起。 (OE 是可过压容限的;使用1.8V 还是3.3V 都没有关系。)