This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4028B:数据表中的封装显示的宽度为5.3mm、但在您的网站上、封装显示的宽度为3.90mm

Guru**** 2531960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1412832/cd4028b-package-in-datasheet-shows-a-width-of-5-3-mm-wide-but-on-your-website-for-the-package-it-shows-3-90-mm

器件型号:CD4028B

工具与软件:

对于  CD4028BM96、数据表中的封装宽度尺寸显示为5.3mm 宽、但在您的网站上、封装宽度显示为3.90mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中显示的是5.3mm 吗? 据我所见、在第15页、它指定了3.9毫米:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉、我看的是错误的图纸。