This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104-Q1:是否适用于 CAN FD 接口?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104-Q1, TXV0106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1413675/txu0104-q1-is-suitable-for-can-fd-interface

器件型号:TXU0104-Q1
主题中讨论的其他器件: TXV0106-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们计划将  TXU0104-Q1用于1.2V 至3.3V/3.3V 至1.2V 转换器的 CAN FD 接口。 它是否适合用于 CAN FD 接口?

此外、请建议使用任何其他具有6位 IO 的 CAN FD 接口电平转换器

此致、

Virali。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您想问的是1.8V CAN 控制器和3.3V CAN 收发器之间的接口? TXU 非常适合这种应用。

    (CAN 总线上的电压范围可能会更宽。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virali:

    谢谢、除了 Clemens 的反馈、您还可以看到6位 IO 的 TXV0106-Q1。

    此致、

    Michael。