This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:使用 CD4050B 进行15V 至3.3V 的转换

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4050B, CSD17571Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1413270/cd4050b-15-v-to-3-3-v-translation-with-cd4050b

器件型号:CD4050B
主题中讨论的其他器件: CSD17571Q2

工具与软件:

你好

我希望将+15V 信号转换为3.3V 至我的 DSP。

我是否可以将 CD4050B 用于此目的、此时 Vdd 是3.3V  

(Onsemi MC14050的类似 IC 指定 Vdd 为3到18 V)

如果是、传播延迟将受到怎样的影响?

TI 的"Stable"还有其他哪些选择?

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4000电平转换器将能够实现此目的。 但在输出侧采用3.3V 电压时、工作速度将非常慢。

    或者、您可以构建一个分立式 MOSFET 电平转换器。 请使用任何具有足够低栅源阈值电压的15V MOSFET、即使源极通过体二极管被拉低、例如 CSD17571Q2。 上升沿速度取决于上拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemnens 一如既往的及时回复。

    我有几个信号需要馈送到3.3V DSP

    因此倾向于使用新器件 TXH0137D-Q1。

    我有一个与此相关的问题。

    我有一个+15V 电源、可以将其馈送到它的 Vcc 端子。

    O/P 侧上拉至3.3V、如何调整 O/P 电阻器的大小  

    将传播延迟保持在250nS 左右、或者传播延迟  

    延迟仅取决于 Vcc?

    提前感谢

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXH 具有开漏输出、它们使用与分立式实现中完全相同的 MOSFET。

    上升沿的速度受上拉电阻器和布线/器件电容形成的低通滤波器的限制。 这些电容很难估计;使用示波器检查波形并调整电阻器可能会更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,克莱门斯,你的及时答复,如以往一样。

    是的、我会在范围内这样做。

    BTW、对于大多数 DSP 用户而言、这肯定是一个相当常见的问题

    将信号转换为3.3V  

    再次感谢您的支持。

    Varun

    、