This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS123:SN74LS123NSR_ESD

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1412922/sn74ls123-sn74ls123nsr_esd

器件型号:SN74LS123

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们的客户请求 ESD、请帮助提供。

材料名称:SN74LS123NSR

此致、

Takako Fujiya/TED.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如下所示

    HBM 2kV  

    CDM 1kV