This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:输入过压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1414312/txb0104-q1-over-voltage-on-inputs

器件型号:TXB0104-Q1

工具与软件:

您好!

我正在尝试确定 TXB0104-Q1一侧的输入或输出发生过压(高达36V)时将会发生什么情况。  

我不希望器件保持完好无损、但我想知道如果"B"侧过压、可能对"A"侧产生什么影响(如果有)。  我希望损坏将限于"B"侧。  B 侧的输入电源上将有一个串联二极管、以确保 B 侧电源轨不会受到过压的影响。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jessica、

      在这种情况下、无法保证损坏仅限于 B 侧而不是 A 侧、因为额定工作条件高于此器件的数据表限制。 唯一能确定的是、该器件将导致输入电压6.5V 及以上(B 侧)出现灾难性故障。  

    另请注意、TXB0104-Q1还需要 VCCA <= VCCB 偏置要求-电流原理图将导致灌入 VCCB 侧的大漏电流: www.ti.com/.../scea060.pdf

    此致、

    插孔