This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104E

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS-EVM, TXS0104E, TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1413192/txs0104e-txs0104e

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: TXS0101、TXS-EVM

工具与软件:

您好,我需要模拟模型,或者 SPICE 模型或用于  TXS0104E 的 IBIS 模型。 在您的网站上未提供。 请向我提供仿真模型。

谢谢。此致

Chandana Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0101具有这些模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我查看了您建议的型号 TXS0101这是1位双向电压电平转换器。 我需要4位双向电压转换器。 请向我提供具有相同规格的模型。 如果没有、我请求生成模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandana:

    目前尚没有 TXS0104E 的 IBIS 模型、但可以使用单通道等效器件(TXS0101)进行建模、因为这两个器件具有相似的电气特性。 在任何情况下、使用 TXS-EVM 进行测试都是更好的选择、因为不应完全依赖 IBIS 模型进行信号完整性测试。  

    www.ti.com/.../TXS-EVM

    此致、

    插孔