This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:原理图审阅

Guru**** 2989130 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, TXS0102, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1408601/txb0106-schematics-review

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件:TXS0102、 TXU0304、TXU0104 、TXU0204

工具与软件:

你(们)好  

我们想进行3.0V I2C 和3.6V I2C 转换。 如果原理图看上去正常、您可以帮助查看下面的原理图吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不能用于 I²C μ H 等开漏信号。 请改用 TXS0102。

    对于单向信号、TXU0104/TXU0204/TXU0304等单向转换器会是更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 Clemens 的建议、客户还可以 根据信号接口参阅电压转换快速参考、了解器件选择。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们上拉 I2C 引脚、那么它不是开漏信号、对吧。 在这种情况下、我们可以将 TXS0102 IC 用于 I2C 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0102可用于 μ I²C。

    I²C Ω 始终需要上拉电阻器。 (但 TXS 已经有内部上拉电阻。)