This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:"DPW"封装、最小/典型总高度

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1413966/sn74lvc1g17-dpw-package-min-typ-overall-height

器件型号:SN74LVC1G17

工具与软件:

我们能否获得 LVC1G17DPWR 的最小/典型封装高度?   ePOD 显示0.42V (max)、但未提供容差、最小值、典型值。  客户要求提供此信息。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    这通常来自封装团队。 产品线未定义这些测量值。