This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:关于测试此器件

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1414706/sn74hc595-regarding-testing-this-part

器件型号:SN74HC595

工具与软件:

您好!

您能不能参考任何 EVM 或应用原理图来测试以下提到的器件参数[SN74HC595PWR]吗?

电源电压范围

输入电压

输出电压

4.静态特性

5.输入漏电流

关闭状态工作电流

电源电流

8.动态特性

如有任何测试计划或相关文档、请分享。

谢谢!

Bhuvaneshwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhuvaneshwari:

    下面是该器件的逻辑 EVM 的链接: https://www.ti.com/tool/14-24-LOGIC-EVM。其中许多参数会因测试条件而异、因此我们建议在与最终运行相同的条件下进行测试。 您也可以在产品说明书中找到这些参数中的大部分。

    此致!

    Ian