This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:此缓冲器的某些输出不正确!

Guru**** 2591800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1413387/sn74lv4t125-some-output-of-this-buffer-is-not-correct

器件型号:SN74LV4T125

工具与软件:

尊敬的 TI:  

我将 在微控制器和栅极驱动器之间使用此缓冲器。  

现在、我只有一个微控制器板和一个输出端的缓冲器。  

该缓冲器的输出变为 R = 10k、  

一些引脚如图像1中标记的那样正常工作、另一些引脚提供输出、如图像2中所示。  

黄色是输入(3A)、绿色是同一通道的输出(3年)

您能不能帮我理解一下、为什么有些无法正常工作、但以相同方式连接的一些相同缓冲器无法正常工作。  

还有如何调试进展? 我已经完成了一些初始检查、例如 Vcc、上拉 R、下拉 R、RC 网络。  

谢谢!  

VP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vidhi:

    我认为只显示了不工作的波形、而没有显示工作的波形。 我怀疑无法正常工作的引脚与 R 相连  

    我建议断开输出端的所有负载、以帮助验证、同时比较连接到工作/非工作引脚的元件的差异、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅引脚输入和输出工作。  

    此外、我已从所有引脚中删除了 Rs 并进行了检查、但仍然相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vidhi:

    您能否帮助分享原理图来突出显示元件和测试点、因为我看不到 Rs 或其他元件?

    谢谢!

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不确定是否可以分享原理图、但我可以尝试如下解释

    我有一块 DSP 板:它具有28377S、输出 PWM、进入缓冲器(也将 PWM 从3.3V 转换为5V)、这个5V 输出接头。 此接头将 DSP 板连接到另一个板(让我们称之为测试板)、该板是专为测试 DSP 板而制造的。 RN1、RN2、RN3是安装在测试板上的10k 电阻器、用于连接缓冲器和接地的输出。 我正在测量从缓冲器到 RN1、RN2、RN3的测试点的输出 PWM 信号(以红色标记)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出的高电平约为2.5V、这表明该输出短接至另一个驱动为低电平的输出。

    如果没有真正的原理图、我们将无法助您一臂之力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、您的分析正确、我检查了 pull down R、他们很短。