This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02326A:是否有启用功能?

Guru**** 2589600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1414427/txs02326a-is-there-an-enable-function

器件型号:TXS02326A

工具与软件:

我想使用1个调制解调器并行运行这两个芯片、这样就可以利用4个输出。 是否有 EN 功能以便在进行多路复用时可以禁用其中一个 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Cho、

    此器件的 OE 功能是控制 UICC 和 SIMDATA 之间的数据方向、无法启用/禁用器件。 您可能需要将 EN1和 EN2一起驱动为低电平、以禁用 SIM1和 SIM2的电源以及接口本身。  

    此致、
    插孔