This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4010B-Q1:CD4010B-Q1是15V 至3.3V 转换?

Guru**** 2590130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1414323/cd4010b-q1-cd4010b-q1-15-v-to-3-3-v-translation

器件型号:CD4010B-Q1

工具与软件:

你(们)好

1.欢迎您建议使用分立式低 Vgs 阈值 MOSFET 进行高电平至低电平转换。

也许有一个问题是、如果15V 侧的 VIL 为低电压、则3.3V 侧的 VIL 不能小于

简单得多。 读数正确

例如、0V 至15V 电压范围的1.5V 至2V 电压可以被视为低电平、但3.3V 电压范围可能并非如此

2、CD4010B--Q1怎么样

   DS 种类工作电压范围为3V 至18V

  15到5的传播延迟很低, 15到3.4我可以预期的值是多少?

提前感谢

Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    VIL 将基于上拉的电压、例如、对3.3V 上拉使用 VIL 而不是15V Vcc。

    2.您可以预期低于250 nS、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Michael  

    此致