This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AVC4T774、VCCA = VCCB

Guru**** 2846440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1414473/sn74avc4t774-sn74avc4t774-vcca-vccb

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件:SN74AUC125

工具与软件:

您好、TI 团队:

我能否在两个节点上都具有相同电压电平的情况下使用此器件。

VCCA = VCCB = 1.2V 或1.8V 任一电压

谢谢

Sanchit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

    像 SN74AUC125这样的普通缓冲区会更简单、更便宜。