This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4094:STR 为高电平时的 QX 输出。

Guru**** 2949640 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1414123/cd74hc4094-qx-outputs-when-str-is-high

器件型号:CD74HC4094

工具与软件:

大家好、团队成员:

我知道当该设备中的 STR 为高电平时、Qx 输出。
然而、当 STR 为低电平时、Qx 也是输出。
请参阅随附的波形。

这种行为是随机发生的。
在应用 PCN#20220628000.1的两个产品中观察到这种情况。
在 PCN 之前的产品中未观察到此现象。

客户进行 ABA 更换、这种行为转移到了其他主板。

我怀疑这可能是失败、您是否认为是他们使用它的原因?

此致、

e2e.ti.com/.../CD74HC4094_5F00_NG_5F00_Board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示原理图。

    QX1和 QX2的上升沿非常慢。 看起来好像输出被禁用、仅通过上拉电阻器拉至高电平。

    请放大 STR 变为低电平的时间。 STR 变为低电平和 Cp 再次启动之间的时间间隔是多久?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens-San:

    感谢您的答复。

    我将原理图发送给您。

    左侧的六个 IC 为 CD74HC4094。

    它们不使用外部上拉电阻器。

    一旦有了更多波形信息、我将立即与您联系。

    能否请您提前告诉我您对原理图的看法?

    e2e.ti.com/.../CD74HC4094_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所展示的部分原理图中没有明显错误。

    我怀疑输入信号有问题;使用分辨率较高的示波器引线可能会有所帮助。