This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108问题

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1414510/lsf0108-lsf0108-question

器件型号:LSF0108

工具与软件:

大家好、我使用 LSF0108PWR 进行电平转换。 我的电路如下所示:

我想要的结果是:

1、当+V_ADJ = 1.2V、+Vp_A_R=1.8V、+Vp_A = 1.8V 时、端口 A 的电平1.2V <------- >端口 B 的电平为1.8V。

2、当+V_ADJ = 1.8V、+Vp_A_R=2.5V、 +Vp_A = 1.8V 时、端口 A 的电平1.8V <------- >端口 B 的电平为1.8V。

3、  当+V_ADJ = 1.8V、+Vp_A_R=2.5V、 +Vp_A = 2.5V 时、端口 A 的电平1.8V <------- >端口 B 的电平为2.5V。

4、当+V_ADJ = 1.8V、+Vp_A_R=3.3V、 +Vp_A = 1.8V 时、端口 A 的电平为1.8V <------- >端口 B 的电平为1.8V。

5、 当+V_ADJ = 2.5V、+Vp_A_R=3.3V、 +Vp_A = 3.3V 时、 端口 A 的电平为2.5V <------- >端口 B 的电平为3.3V。

6、当+V_ADJ = 2.5V、+Vp_A_R=3.3V、 +Vp_A = 2.5V 时、 端口 A 的电平为2.5V <------- >端口 B 的电平为2.5V。

上述电路能否分别用于六种情况? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的 LSF 要求是 Vref_A 必须是最低电压。 在所有六种情况下都是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Clemens。  我设计的电路被制作成 PCB 板、我希望它能正常工作。 我尽量遵循数据表、仍然要求 Vref_B 比 Vref_A 高0.8V、如下所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Vref_A 与连接到 Vref_B 的电阻器之间的电压差小于约0.8V 时、信号输出电压可能不会钳制到 Vref_A、而是钳制到较低的电压。 A 侧输出上有上拉电阻器、因此这无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Li、

    尽管请注意、情况1可以、但上述实现可以正常工作。 不满足 VREFB 和 VREFA 之间0.8V 差值的偏置要求(当前仅为0.6V)、导致 输出电压钳位低于 Clemens 建议的值。  

    如果可能、针对情况1将 VREFB 偏置到更高的电压(即2.5V 电源轨)。  将确保满足 LSF 的偏置要求、并且由于 Vp_A   仍然偏置到1.8V、因此输出信号 也将以该电压为基准。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Jack。 在第1种情况中、我们无法将 VREFB (+Vp_A_R=1.8V)更改为更高的电压。  我已在端口 A 和端口 B 中添加了拉电阻、因此、根据以下数据表、它应该能够在不钳位的情况下工作。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Li、

    是的、仍然正常工作、因为外部上拉电阻有助于输出节点电压高达 VREFB。

    此致、

    插孔