This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:VOH、VIH、VOL、VIL 等级

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1415134/lsf0102-voh-vih-vol-vil-levels

器件型号:LSF0102

工具与软件:

大家好、团队成员:

没有 VOH、VIH、VOL 和 VIL 电平。

由于这些均受开漏支持、我是否可以考虑以下电气兼容性级别(与 CPU GPIO、MDC、MDIO 连接)?

谢谢!

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 没有输入或输出缓冲器。 对于低于 Vref_A 的电压、LSF 用作模拟开关。 对于高于 Vref_A 的电压、开关为开路、输出电压由上拉电阻器确定。

    请显示原理图、和显示指定 CPU 和 PHY VOL 的测试电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

     由于没有内部缓冲电路、LSF 型转换器不指定逻辑阈值电平。 对于 VOL、它取决于使用的外部上拉电阻+灌入 CPU 侧的电流。 假设下游器件具有高阻态输入、则 VOH 接近外部上拉电阻偏置到的输出电压。

      如需更多信息、请参阅 LSS/LSF 的 VOL 影响因素和 LSF 上的 Logic Minute 视频。  

    此致、

    插孔