This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:串联双路转换器

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1414798/txs0104e-double-translator-in-series

器件型号:TXS0104E

工具与软件:

尊敬的 TI 支持者:

我正在设计电路板(红框)、即在3V3域工作的电路板上的 U4的 I2C。
我要添加 U3作为转换器、以将 I2C_1V8更改为 I2C_3V3。
我想知道它是否起作用。 (控制器板中有 x1 TXS0104转换器、在我的板中有相同的转换器)
如果没有、您是否可以建议使用 U3的解决方案替代。 [不能干扰控制器板]

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、长!

    可以串联使用 TXS 型转换器、但我们需要确保下游目标器件(U4)可以解读经过升高的 VOL。  请注意、I2C 驱动器(U1和 U4) 在驱动逻辑低电平期间还必须能够从所有内部上拉电阻器灌入所有电流。  

     

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jack、

    我仍然不清楚" 但我们需要确保提升的 VOL 可以被下游目标器件(U4)解释"  
    所有总线都具有外部 PU 4K7、U4为 MAX14724。
    请帮助 留下您的评论!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关、即对于低 I²C μ A 信号、两侧之间存在直接连接。 这意味着、每个 I²C Ω 器件必须能够通过所有并联的上拉电阻器灌入电流;对于高电流、 某些器件的 VOL 可能更高。

    TXS 具有内部上拉电阻器(每侧为10 kΩ、因此共2.5 kΩ)、因此应移除外部上拉电阻器。