This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245-Q1:对代码组件 SN74LVC8T245QPWRQ1进行标记

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1415726/sn74lvc8t245-q1-marking-code-component-sn74lvc8t245qpwrq1

器件型号:SN74LVC8T245-Q1

工具与软件:

大家好、我最近发现此元件 SN74LVC8T245QPWRQ1有一些问题。

标记代码是:
NH245Q

3CKG4:这是什么意思?

工作原理是:
NH245Q

41KG4

这两个标记是否表示它们生产的位置?

很抱歉打扰。

此致

Mauro Barbieri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3CK/41K 是日期和批次追踪代码;G4表示"绿色"塑封料。

    请描述您的实际问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与前一批型号为41K 的型号相比、日期为3CK 的型号在功能测试方面存在问题。

    3CK 批次的引脚19的输出结果表明具有比另一个更大的电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauro:

    您能帮助分享顶部标记的图像吗?

    这很可能是批次追踪代码 将 3C 标识为 2023年12月组装的器件、将41标识为 2024年 1月组装的器件。

    此外、电阻差异并不总是故障的标志。  我怀疑输入在测试时悬空。 如果是、请将所有输入绑定到 GND 或已知电平、并验证功能问题是否继续发生、请执行 ABA 交换、 同时提供原理图和波形、以帮助扩展功能问题、谢谢。

    此致、

    Michael。