This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:VCCO (3.3V)供电端口中电压较高(5V)时的输入信号电压测试条件

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1415285/sn74lvch16t245-input-signal-voltage-test-condition-with-higher-voltage-5v-in-vcco-3-3v-powered-port

器件型号:SN74LVCH16T245

工具与软件:

尊敬的团队:

根据数据表 VI/o max、我们在设计中采用了 SN74LVCH16T245DGGR 允许的电压为 VCCO 电压。 在我们的示例中、我们碰巧向3.3V 供电的 VCCO 端口提供5V 输入信号、发现它工作正常。 我们需要知道指定的条件是否会在长期内造成损坏、或者芯片将承受比 VCCO (3.3V)更高的电压(5V)?

谢谢。此致、
Blessing Selvakumar,
硬件设计工程师、
Data Patterns(印度)有限公司