This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC8T541-SEP:使用电平转换器将2.5V 同步时钟信号升压至5V、以用于 TPS7H4003-SEP 同步引脚。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54SC8T541-SEP, TPS7H4003-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1415552/sn54sc8t541-sep-using-level-shifter-to-step-up-a-2-5v-sync-clock-signal-to-5v-for-tps7h4003-sep-sync-pins

器件型号:SN54SC8T541-SEP
主题中讨论的其他器件: TPS7H4003-SEP

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 SN54SC8T541-SEP (PN54SC8T541MPWTSEP)将2.5V 单端时钟转换为5V、以便将 CLK 同步转换为 TPS7H4003-SEP 稳压器(TPS7H4003MDDWSEP)。

根据  TPS7H4003-SEP 的数据表、CLK SYNC 信号必须大于3.5V。 我们计划让该设计中的 FPGA 生成时钟同步信号。 然而、我们的 FPGA 只能设计为2.5V 或更低电压、因此我们需要将2.5V 单端时钟信号转换为5V、以便稳压器可以使用该信号、并且我们可以配置时钟潜在不同的速度(1 MHz 最大值)和潜在的相移。 我希望 SN54SC8T541-SEP 能够将2.5V 时钟升至5V、但我不确定该器件是否能够可靠地升高开关时钟信号的电压。

根据 SN54SC8T541-SEP 的数据表、最大输入转换上升或下降时间为20ns/V、这已经足够了、但我不确定它是否与该特定请求中的需求相关。

 这些时钟同步信号的时钟速度标称值为500kHz、在我们的设计中将共有7个同步时钟。

我想知道 SN54SC8T541-SEP 器件是否能够处理并升高500kHz TTL 信号、以便稳压器能够正确地使用它进行开关?

是否也可以推荐其他器件来实现此功能? 该规定是、它需要是航天级器件(最小30krad)。

谢谢!

Tristan Bodmer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于任何逻辑器件、1 MHz 或更低值是三值。 (使用传播延迟作为安全估算值、1/10ns = 100Mbps。)

    (请勿将其称为"TTL";TTL 不使用2.5V。)