This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:I2C 失败

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1415588/txs0102-i2c-fail

器件型号:TXS0102
Thread 中讨论的其他器件: TCA9517A

工具与软件:

大家好

我使用 TXS0102作为 I2C 电平位移 IC、但 I2C 通信失败


由于 IC 内部有一个10K 的高拉电阻、所以我没有添加另外一个高拉电阻电路。


电路图大致如下

用示波器测量的波形如下图:

此问题的原因是什么? 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加信息
    无法达到大约0.6V 的低电平(绿色箭头)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是一款无源开关;所有上拉电阻器对所有器件都可见。 我想电路的 HDMI 侧有上拉电阻器。 显然、您的 MCU 的 μ I²C 输出引脚没有太大的驱动强度。

    为了改进 VOL、请改用 TCA9517A 等缓冲器。