This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:功耗

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1GX04, SN74LVC1GU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1415504/sn74lvc1g04-power-consumption

器件型号:SN74LVC1G04
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1GU04、SN74LVC1GX04

工具与软件:

SN74LVC1G04DCKR 与27MHz 晶体一同使用以生成27MHz 时钟时、如何计算其电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JDJ:

    请参阅 [常见问题解答]如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗?

    如果您还有问题、请告诉我。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、晶体需要模拟放大器;正常的反向器不能保证正常工作。 您必须使用非缓冲反向器(如 SN74LVC1GU04)或集成器件(如 SN74LVC1GX04)、该器件集成了晶体驱动器和信号调节反向器。

    将反向器用作模拟放大器会导致击穿电流(请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?);功耗常见问题解答中的公式不包含此类函数、因此很难估算。 带宽。