This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:有关行为 SPICE 模型的问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1415064/sn74lvc1g17-question-about-behavioral-spice-model

器件型号:SN74LVC1G17

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 SN74LVC1G17、并且对 行为 SPICE 模型有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我想确认是否可以将 HP 提供的 SN74LVC1G17的行为 SPICE 模型用于模拟仿真。

该仿真模型能否确认模拟输入信号的上升时间、下降时间和输入-输出延迟?

www.ti.com/.../scem635

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    行为 SPICE 模型非常适合测试器件在电路中的运行情况。 它们不适合查找时间。 如果要查找时序特性、我建议使用 IBIS 模型(点击此处 https://www.ti.com/product/SN74LVC1G17#design-tools-simulation)

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi