This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:27MHz 时为3.3V 至1.8V

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45, SN74AVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1416036/sn74lv1t34-3-3v-to-1-8v-at-27mhz

器件型号:SN74LV1T34
主题中讨论的其他器件:SN74AVC1T45、SN74AXC1T45

工具与软件:

27MHz 电平转换3.3V 至1.8V 的应用。  数据表仅 表征15Mhz 下的1.8V 输出传播延迟、但只要输出波形看起来良好、我就不会过多地关注传播延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、LV1T 工作正常。 谢谢、您可能也会看到 SN74AVC1T45或 SN74AXC1T45。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了更高的数据速率外、使用这些双电源器件是否还有优势?  这会使 PCB 布局变得复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    由于两个选项都不是很好、因为它主要取决于哪种情况适用、即双电源稍后可以配置为 A 到 B 或 B 到 A (3.3V 到1.8V、反之亦然)、而单电源将用于与 Vcc 电源类似的固定输出。

    此致、

    Michael。