This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS08-Q1:逻辑 IC 建议

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1415947/sn74hcs08-q1-logic-ic-recommendation

器件型号:SN74HCS08-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我们的客户正在寻找可以满足以下要求的逻辑 IC。 您能否以最低的成本向客户推荐逻辑 IC?

-电源:5V

-通道:1通道、2通道、4通道

-类型:和, NAND

输入: 2个输入

- Ta:125°C

-汽车级

-低静态电流

谢谢!

Muwei Zheng