This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45-Q1:SN74LVC2T45-Q1和 SN74LVC2T45之间的差异

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1416252/sn74lvc2t45-q1-differences-between-sn74lvc2t45-q1-and-sn74lvc2t45

器件型号:SN74LVC2T45-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45

工具与软件:

皆さん、こんにちは。μ A

2つのIC間で動作自由空気温度に違いがあると理解しています。μ A

SN74LVC2T45- 40から Ω- Q1を Ω+ 85の間で使用した場合、スイッチング特性 Ω(ポートAからポートBへの遅延時間など Ω)はSN74LVC2T45と同じですか Ω?

ありがとうございます μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期望这是正确的。 但这既不经 TI 测试、也不保证。