This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH8T245:RGMII 连接问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TXV0106, TXV0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1416753/sn74axch8t245-rgmii-connection-issue

器件型号:SN74AXCH8T245
主题中讨论的其他器件:TXV0108、TXV0106

工具与软件:

我们目前正在使用电平转换器 PN SN74AXCH8T245PWR、这与您的应用手册 Scea065B 第2.5.1节中所示的类似、使用的电平转换器为+3.3V (RGMII MPU 侧)和1.8V (以太 网开关 PHY 侧)、但无法在 MPU RGMII MAC 接口和以太网交换机 RGMII PHY 接口之间建立握手并获得有效的以太网连接。  

我们可以看到 RGMII 通过 MPU 侧的电平转换器(+3V3至1V8转换)发送数据、但随着+1V8接近1V、信号看起来会衰减。
我们没有看到 RGMII 在电平转换器的任一侧通过以太网开关接收数据。
我们目前在 RGMII 数据和控制线路上安装了串联(1K、220)和下拉(49.9)阻抗匹配电阻、以帮助实现信号完整性并防止反射。

问题:
您的电平转换器 SN74AXCH8T245PWR 是否足够快、能够支持配置为1Gbps 以太网速度的 RGMII 接口?
串联和下拉阻抗匹配电阻器是否会导致任何问题?
是否有其他可帮助解决此问题的建议或硬件建议?