This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0002:LSF0002

Guru**** 2918830 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0002, SN74AXC2T45, TXU0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1416185/lsf0002-lsf0002

器件型号:LSF0002
主题中讨论的其他器件: SN74AXC2T45TXU0102

工具与软件:

您好、先生、

客户使用 LSF0002传输70MHz 信号、但 f > 2MHz 时波形异常。

您对此有什么想法吗? 谢谢。

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    您可以帮助上传波形吗?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当从 B 输入2MHz 时、输出幅值(1.8V)仍然正常、当从 B 输入超过2MHz 时、输出幅值开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有长电缆或布线?

    对于高速、LSF 需要强上拉电阻器、这需要其他器件的高驱动强度。 标记为"1.1V I/F"的器件是什么?它具有多大的驱动强度?

    最好使用 SN74AXC2T45等缓冲电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、尝试使用更长的线路。
    需要多少个上拉电阻器?
    1.1V I/F'是传感器信号 SPI clk。
    SN74AXC2T45是否具有更快的转换速度? 我们需要使用一个运行频率为70MHz、可以是双向的、并且采用小封装的 BoosterPack。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 不是双向的。 请准确指定接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、Ian:

    外部上拉电阻/电容。 LSF 输出端的负载将决定器件可实现的最大速度。 这似乎在你的情况下,帽. 负载对于 RC 时间常数仍然太高、无法完全 斜升、进一步建议使用较短的布线/迹线并重新测试。 在任何情况下、信号看起来都是固定方向、由于 TXU0102/AXC2T45具有缓冲架构、因此能够更好地支持该方向。  

    请参阅 [常见问题解答]如何估算没有为我的电压电平提供数据速率频率? 用于通过 AXC2T45估算数据速率。  


    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要信号1.1V 转换1.8V、可以运行70 MHz / 8位速度。 您建议使用 txu0102 /高达200Mbps 的支持和 SN74AXC2T45 /高达380Mbps 的支持、我们是否能够满足我们的需求?

    2. LSF0002 ,它要使用的最短导线的长度是多少?  我们尝试调整了电阻变化。 Ra 调整后的电阻为280欧姆、Rb 调整为21K 欧姆、只能支持5MHZ、然后将 RA 调整为较小的电阻 Rb 以获得较大的电阻。
    输出波形的振幅开始变化、无法满足1.8V 的电压。

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.1V 时、AXC 是最快的系列产品。 (TXV 转换器速度更快、但至少需要1.2V。)

    这取决于总电容。 LSF 是一款无源开关;我怀疑您的1.1V 器件具有足够的驱动强度来实现通过 LSF 的70 MHz。