This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:SN74LVC DPW 封装-可以将 NC 接地吗?

Guru**** 2590890 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1416698/sn74lvc1g07-sn74lvc-dpw-package---can-you-gnd-nc

器件型号:SN74LVC1G07

工具与软件:

尊敬的逻辑向导:

我 在许多电路板上使用过 SN74LVC 系列的 DPW (X2SON)、在布局审阅期间、每次都会出现相同的问题。  您能将 NC 接地吗?    数据表(例如   SN74LVC1G07)没有明确指出您可以 GND NC、因此我们没有。

由于 GND 焊盘位于器件的中心、除非您在焊盘中支付激光过孔、否则您最终得到的是一条 具有4mil 间隙的4mil 迹线 GND 迹线、使其逃逸。

这是可行的,但它正好在制造公差的边缘(例如,3/3英里的线迹和良好的商店的空间),它将 是如此干净,只接地 NC。

我希望您能在这里提供一个明确的答案。 谢谢。