This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:两个 UART --如何为 RX/TX 接线?

Guru**** 2797785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1416716/sn74axc4t245-two-uarts-----how-to-wire-rx-tx-for-each

器件型号:SN74AXC4T245

工具与软件:

你好。

我有一个应用、其中有两个 UART。  我不确定、希望得到有关如何布线的确认。  我使用的是基准电压  

scea065b 第7页的图2-7列出了 A1、A2、A3、A4、但这与数据表中标记为1A1、2A1、1A2、2A2的实际产品引脚并不一致... B 侧的情况也是如此。

您能否确认  图2-7中的引脚与上述主题数据表中实际引脚的对齐情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    你是对的。 谢谢、您可以使用 A1、A2作为1A1、1A2和 A3、A4作为2A2、2A2、类似于数据表中的图8-1。

    此致、

    Michael。