This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G34:SN74AUP1G34

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1417805/sn74aup1g34-sn74aup1g34

工具与软件:

大家好

如果只需要一个上拉电阻器来停止未使用的输入、从而使其不再被使用、该怎么办? 您可以直接将其连接到电源或使用上拉电阻器。 那么您是否需要担心转换时间。 它唯一转换的时间是加电、而器件甚至无法稳定?

BR

EB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关阈值可根据电源电压一起调节。

    您可以将未使用的输入直接连接到 VCC 或 GND。