This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:SN74LVC1G17DCKR 输入电流规格

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1417068/sn74lvc1g17-sn74lvc1g17dckr-input-current-specification

器件型号:SN74LVC1G17

工具与软件:

您好!

我想问一下 SN74LVC1G17DCKR 的输入电流。

数据表中写的是、输入电流、 A 的最大值 5. µ A . 但是、我很难找到任何实际提及我们需要控制输入电流并解释原因的参考设计。

我要通过光耦合器为施密特触发器提供3.3V 电压、要获得5µ A、我需要使用的串联电阻 660k 欧姆 这会大幅减慢 IO 响应速度。 我想知道是否可以使用 About 68k 欧姆 (~50m A) 、而不是660k 欧姆?

感谢您提供的任何帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性表中指定了输入漏电流。 这意味着在指定的测试条件下、无论您的电路在做什么、输入电流绝不会超过5 µA。 您无需执行任何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    正如 Clemens 所说、泄漏电流规格不是您需要提供的、而是通过 CMOS 输入 FET 的栅极向器件"泄漏"多少电流的特性。 这是为了让您了解我们器件输入可从您的微控制器或您用于在正常操作条件下驱动微控制器的任何器件提供多少电流。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、IL  实际上是"泄漏电流"?  
    如果是、这是否意味着施密特输入不需要串联电阻器来控制提供到其输入端的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以;您可以将输入直接连接到 GND 或 VCC