This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245-SN74LVCHG EP:输入状态

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1417352/sn74lvch16t245-ep-input-state

器件型号:SN74LVCH16T245 - EP
主题中讨论的其他器件:SN74LVCH16T245

工具与软件:

嗨团队-您能在以下方面提供帮助吗?

SN74LVCH16T245使用了所有输入和输出、输入端未使用上拉/下拉电阻。

电压从输入电平3.3V 转换为输出电平2.5V。

当输入不再由低电平有效或高电平驱动时、该输入的状态会发生什么变化?

 

我看到的问题如下:

  • 输出端的上拉电阻。
  • 驱动时 ACTIVE 状态为低电平。
  • State。当未驱动时、该状态应为悬空状态、但仍为低电平、从而导致驱动功能失败。