This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0102-Q1:大约输出电流额定值

Guru**** 2835905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1415156/txu0102-q1-about-the-output-current-rating

器件型号:TXU0102-Q1

工具与软件:

当阻尼电阻器(47Ω)连接到输出端(3.3V)时、在为输入器件的输入电容(例如10pF)充电时、以下电流会瞬时流动、并超过器件的输出电流额定值。 这种行为合适吗?

3.3V÷47Ω= 70.2mA

您能告诉我从理论上如何考虑这一点吗?

可以、只是短暂停留吗?

如果是重复脉冲(MHz 或更高)、我该如何考虑?

我是否应该将其视为一秒钟以上的平均值、例如在计算功率时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在任何频率下、小容性负载都适用于高达约70 pF 的电容负载。 对于较大的负载、必须遵守绝对最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您是如何计算70 pF 的吗?

    正如我在上面的问题中提到的、

    电流似乎瞬间超过了额定值、但我应该使用什么理论来考虑这一点?

    是否有有用的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在建议的电流值和额定值之间持续使用它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此值未计算;逻辑器件专为此类负载而设计。 据我所知、这还未记录;您必须从数据表中的测试条件中推断出这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我如何从数据表中的测试条件中推断出这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些时序参数是为50 pF 的测试负载指定的。 显然、安全系数为40%。