This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0002:可变电压电平转换

Guru**** 2987800 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF-EVM, TXV0106, LSF0002, SN74AXC1T45, SN74AVC1T45, TXV0108, SN74AVC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1417169/lsf0002-variable-voltage-level-translation

器件型号:LSF0002
主题中讨论的其他器件: SN74AXC1T45、 SN74AVC1T45、LSF-EVM、 TXV0108、TXV0106、 SN74AVC2T245

工具与软件:

您好!

我正在寻找一种转换双向信号的方法、其中左侧固定为1.8V、右侧可在1.0 - 3.3V 范围内调节。  主要的限制要求是:

1) 50MHz 比特率-我可以使用25MHz 但我喜欢安全裕量。

2) 2)周转时间必须很快、最好小于5ns。

我正在查看的初始通道如下:

问题:

1)这甚至是可行的,还是有更好的方法?

2) 2) LSF0002是否有可用的仿真模型?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎有一个方向控制信号。 使用 SN74AXC1T45。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 AXC1T45图5-6、假设转换器为1.8V-1.8V、则最小 Cload 下的典型值为~5n 传播延迟。  A 25MHz 时钟、DC=50%时钟脉冲为20ns。 这会占用我的返回数据设置和保持时间的整个时序预算。  这甚至不会考虑较低电压或使能延迟。

    除此之外、这些图仅是典型值。  我没有看到任何与最坏情况或温度相关的东西。  我必须针对拐角进行设计、而不仅仅是典型的。

    是否有 LSF0002的仿真模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guenther:

    除了 SN74AVC1T45之外、Clemens 此处推荐的器件也是一个不错的选择 、因为它可提供缓冲能力和方向控制支持。   当信号在 B->A 之前转换 A->B 时、您可以参考 SN74AXC1T45 d/s 的第8.1.1节的"周转时间"  

    LSF0002作为无源转换器、将仅依靠外部 RC 组件来确定数据速率(50MHz 非常快)、因此可能需要更强的上拉电阻。 提供 LSF0002 IBIS 模型、LSF-EVM 也可用于帮助分析 SI。  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、对于这些强上拉电阻、1.8V 器件不太可能具有足够的驱动强度。

    最快的电平转换器是 TXV0106/TXV0108、但不支持非常低的电源电压。

    要回答您的第一个问题、这可能是不可行的。 您要尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际要寻找的是串行双向电平转换多路复用器。  图中显示了1.8V 电源、连接到的引脚可以是1.0V 至3.3V 之间的任何电压、具体取决于协议。 时钟速度为平方-1MHz 到25MHz。 为了说明这一点、我打算将多个其他调试器件(考虑 TotalPhase Aardvark)连接到具有多个 LSF0002的5V 节点、并通过拉低 Vbias 来控制所选路径、从而使 LSF0002输出进入 tri 状态模式。  其他调试器件没有方向信号、方向基于事务中的位位置(例如 I2C)。

    拓扑切换速度慢且完成、因此不会发生由谁控制引脚的冲突。

    我意识到 RC 时间常数可能会成为一个问题、而这正是真正产生这个问题的原因。

    或许可以使用 FPGA 路径的1T45和加密狗的模拟开关来实施设计。  只有时间和仿真才能知道。  

    是否有适用于1T45的仿真模型?

    我认为 LSF0002具有与1T45类似的驱动能力、但它是根据 Vgs 在路径中切换低阻抗电阻器的方便方法、并且能够将最终引脚电压限制到 Vbias 电平。

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AVC2T245具有 Spice 模型;其行为与其他 AVC 转换器类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guenter:

    Clemens 和本主题中提到的模型也可以使用的 SPICE 文件: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/641117/sn74avc1t45-need-ibis-model?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74AVC1T45%252520ibis#

    此致、

    插孔